器件型号: AM625SIP
主题中讨论的其他器件: test2.
尊敬的专家:
我们遇到了几个问题、目前遇到了在 TI AM6254 上进行摄像头视图开发的问题。
您能帮助我们查看并指导我们如何解决下面的问题吗?
请问、如何正确确认 CSI2Rx 收到的数据及其输出?
连接设置如下:
摄像头 (1、2、3、4)→视频解码器 (TP2855)→AM62x CSI -> LCD 上的帧缓冲区显示
root@am62xx-EVM:/tmp# gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0! 视频/x-RAW、格式=YuYV、宽度=1920、高度=1080! 视频转换! 视频刻度! fbdevsink
警告:错误的流水线:无法将 v4l2src0 链接到 videoconvert0、两个元素都无法处理 caps video/x-raw、format=(string) YuYV、width=(int) 1920、height=(int) 1080
root@am62xx-EVM:/tmp# gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0! 视频转换! 视频刻度! fbdevsink
正在将管道设置为已暂停...
流水线是实时的,不需要 PREROLL ...
流水线是 PREROLLED。
正在设置播放管道...
新时钟:GstSystemClock
[ 9996.003008] cdns-csi2rx 30101000.csi-bridge:无法在子开发上启动流 0x1
错误:来自元素/GstPipeline:pipaine0/GstV4l2Src:v4l2src0:无法分配所需的内存。
其他调试信息:
../gst-plugins-good-1.20.6/sys/v4l2/gstv4l2src.c (777):gst_v4l2src_decision_allocation ():/GstPipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0:
缓冲池激活失败
执行在 0:00:00.109949575 之后结束
正在将管道设置为空...
错误:来自元素/GstPipeline:pipaine0/GstV4l2Src:v4l2src0:内部数据流错误。
其他调试信息:
../gstreamer –1.20.6/libs/gst/base/gstbasesrc.c (3127):gst_base_src_loop ():/GstPipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0:
流已停止、原因未协商(–4)
正在释放管道...
root@am62xx-EVM:/tmp# dmesg | grep csi2rx
[ 0.256738] i2c 1-0044:固定依赖周期、/bus@f0000/ticsi2rx@30102000/CSI-BRIDGE@30101000
[ 0.351396] CDN - csi2rx 30101000.CSI 桥接器:已使用 4/4 个通道、4 个流和外部 D-PHY 探测 CSI2RX
[ 39447682] cdns-csi2rx 30101000.csi-bridge:无法在子开发上启动流 0x1
[ 547.372966] cdns-csi2rx 30101000.csi-bridge:无法在子开发上启动流 0x1
root@am62xx-EVM:/tmp# media-ctl -p
媒体控制器 API 版本 6.1.33
媒体设备信息
----------------------------
温度 j721e-csi2rx
模型 TI-CSI2RX
串行
总线信息 平台:30102000.ticsi2rx
硬件修订版本 0x1
驱动程序版本 6.1.33
器件拓扑
-实体 1: 30102000.ticsi2rx(5 个电极, 5 个链路, 1 条路由)
键入 V4L2 subdev 子类型未知标志 0
器件节点名称/dev/v4l-subdev0
路线:
0/0 ->1/0【活动】
pad0:水槽
[stream:0 fmt:YUYV8_1x16/1920x1080 field:none]
<-“cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge“:1【已启用,不可更改】
pad1:来源
[stream:0 fmt:YUYV8_1x16/1920x1080 field:none]
->“30102000.ticsi2rx 上下文 0“:0【已启用,不可更改】
-实体 7:cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge(5 个电极、2 个链路、1 条路由)
键入 V4L2 subdev 子类型未知标志 0
器件节点名称/dev/v4l-subdev1
路线:
0/0 ->1/0【活动】
pad0:水槽
[stream:0 fmt:YUYV8_1x16/1920x1080 field:none]
<-“tp2855 1-0044“:0【已启用,不可更改】
pad1:来源
[stream:0 fmt:YUYV8_1x16/1920x1080 field:none]
->“30102000.ticsi2rx“:0【已启用,不可更改】
pad2:来源
pad3:来源
pad4:来源
-实体 13:tp2855 1-0044(4 个电极、1 个链路、0 条路由)
键入 V4L2 subdev 子类型传感器标志 0
器件节点名称/dev/v4l-subdev2
pad0:来源
[stream:0 fmt:YUYv8_1x16/1920x1080 字段:无色空间:sRGB xfer:709 YCbCr:601 量化:lim-range]