Other Parts Discussed in Thread: AM2434
器件型号: AM2434
您好 TI 专家、
我正在使用 AM2434 Sitara 设计一款数据采集器件、其中 NAND 闪存 (MT29F8G08ABACAWP-IT:C TR) 和 MSRAM (MR4A16B) 均连接到同一个具有共享 GPMC 控制线路和 8 位 GPMC0AD/数据线路的 GPMC 控制器。 我对此设计的稳健性有一些疑问、感谢您的指导:
- 共享 GPMC 线路上所连存储器的组合容性负载约为 18 pF、而 GPMC 引脚根据规范支持高达 20 pF。 该裕度是否足以实现可靠运行、或者是否应验证其他信号完整性注意事项?
- 某些引导模式引脚与 GPMC 数据引脚进行多路复用。 启动后、这些共享引脚是否会在正常 GPMC 运行期间导致总线争用或数据损坏等任何问题?
- 由于两个存储器共享相同的接口线路、是否有任何建议的硬件预防措施或设计指南来确保稳定通信?
有关此设计的任何建议都将非常有帮助。 感谢您的支持。