This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2857-Q1:TCAN28575 处于睡眠状态、而两个 HSS 被激活

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647169/tcan2857-q1-sleep-current-of-tcan28575-while-two-hss-are-activated

器件型号: TCAN2857-Q1

您好:  

我们需要使用一个在 20ms 周期 2000ms 上由内部计时器控制的 HSS 输出。

应使用第二个 HSS 由 Wake3/DIR 输入进行控制。 300µs 周期 50ms。

VCC1 应处于运行状态。

第一个问题:这是否可以在睡眠模式下控制两个 HSS? 一个带计时器、第二个带 WAKE3/DIR?

根据数据表、ISUPslpswodr 的睡眠电流为 60µA 下的 85°C 典型值(请参阅第 6.6 章、第 10 页)

image.png

额外的脉冲 HSS 将如何增加电流。 精度 to Datasheet for ISUPhssnoload 将增大电流典型值。 至 35µA。 这只是在活动相位吗? 如果我们每 2000ms 只处于活动状态 20ms、那么我可以将其去除吗? --> 35µA x 20/2000=0、35µA?

image.png

 

感谢您的支持。

BR、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    对于您的第一个问题、HSSS 只能用于睡眠模式下的循环检测唤醒或直接驱动、因此您提到的第一个 HSS 将在器件进入睡眠模式时关闭。  

    对于第二个问题、ISUP_HSSNOLOAD 规格在 HSS 未连接负载(开路负载条件)的情况下导通时会测量。 因此、在 PWM 模式下、当 HSS 处于周期的关断部分时、我相信您不会看到该电流。  但是、您的电流不会为零、因为您将使用消耗 5-8uA 电流的内部计时器。  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的快速答复。 因此、由于我理解是正确的、因此 HSS3 上无法进行循环唤醒并在 HSS4 上直接驱动。  

    只能选择其中一个函数、但不能同时选择两个函数。

    第二点现在对我来说已经很清楚了。

    感谢您的支持。

    BR、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    循环检测唤醒只能通过 HSS4 执行。 任何 HSS 都可以具有直接驱动、因此、如果您希望在启用循环检测唤醒的情况下使用具有直接驱动功能的 HSS、则可以使用 HSS3 进行直接驱动、而 HSS4 在睡眠模式下执行循环检测唤醒。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    这对我来说听起来很好。 因此、我将使用具有直接驱动功能的 HSS3、并使用计时器进行循环检测、以在 2000ms 的时间内激活 LED 20ms。 即使不想通过 WAKE 引脚唤醒也是如此。 因此、我不会配置任何 WAKE 引脚。 或者、我必须将 HSS4 并行连接到 LED。 因此没有变化、也没有唤醒。 我是对的吗?

    那么、我是否仍可以像上述那样计算睡眠电流、但必须为内部计时器添加 5 个–8µA?

    感谢您的支持。

    BR、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    为了确保清晰起见、 循环检测唤醒不同于仅使用 HSS 来驱动 LED。 如果您将 HSS4 用于循环检测唤醒、则需要将其连接到配置的 WAKE 引脚和激励、如数据表中的图 8-36 所示。 我想说明一下、因为您好像尝试在睡眠模式下使用 HSS4 来通过循环检测唤醒功能驱动 LED、但不建议这样做。 为了能够在睡眠模式下使用 HSS 驱动 LED、建议使用直接驱动来使用此器件。 我仅提到了循环检测唤醒、因为这是 HSS 在睡眠模式下可以执行的唯一其他功能、但只能用于该功能。  

    此致、

    马特