This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:功率耗散计算

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647870/dp83867e-power-dissipation-calculation

器件型号: DP83867E

尊敬的团队:

我会估算用于散热器设计的 DP83867ERGZ 以太网 PHY 的功率耗散。

我的理解是、IC 总功率耗散是通过所有电源轨功率之和计算得出的:

VDD2P5×IDD2P5)+(VDD1P0×IDD1P0)+(VDD1P8×IDD1P8)+(VDDIO×IDDIO PD)

对于我的案例:

  • VDD2P5=2.5V、86mA
  • VDD1P0=1.0V、108mA
  • VDD1P8=1.8V、50mA
  • VDDIO = 1.8V、IDDIO = 24mA

计算方法:

PD =(2.5×0.086)+(1.0×0.108)+(1.8×0.05)+(1.8×0.024)=0.457W

您能否确认这是否是估算 DP83867ERGZ 功率耗散以进行热计算的正确方法?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是对功率耗散的正确热计算。  

    此致、

    Gerome