This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:DP83TD510 SPE PHY 需要电隔离

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1648558/dp83td510e-evm-galvanic-isolation-needed-for-dp83td510-spe-phy

器件型号: DP83TD510E-EVM
主题: DP83TD510E 中讨论的其他器件

您好、

我看到 DP83TD510E 的参考设计通常包括线路侧的共模扼流圈、但无电隔离。

  • 该 PHY 在哪些应用中需要或建议进行电隔离?
  • 共模扼流圈通常是否足以满足大多数设计的要求?
  • 是否有关于何时包含隔离与不包含隔离的任何指导原则?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Svein:  

    在此 PHY 中哪些应用需要或建议使用电隔离?

    该 PHY 支持电容隔离和电隔离。 通常、我们看到工业应用中使用电隔离、而汽车应用则更喜欢电容隔离。  

    对于大多数设计来说、共模扼流圈通常是否足够?

    否、CMC 仅有助于清除线路上的任何噪音、仍建议使用某种隔离类型。 在 PoDL 应用中、这一点至关重要。 此 常见问题解答 介绍了使用这两种类型隔离的方法。

    是否有任何关于何时包含隔离与不包含隔离的准则?

    建议始终包含隔离功能。

    此致、

    Vivaan