This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:DP83TD510E — 电源运行

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1648618/dp83td510e-evm-dp83td510e---power-supply-operations

器件型号: DP83TD510E-EVM
主题: DP83TD510E 中讨论的其他器件

您好团队:

我们计划在新设计中使用 ETH PHY IC DP83TD510E、并且遇到与电源运行相关的潜在误解。

 

我们的用例支持 1V p2p 和 2.4V p2p 操作、因此我们将使用 3.3V 电源来为 AVDD 供电。 但是、我们不清楚此声明在 DVDD 的数据表中的含义:

-----

数字电源 1.0V  

•对于单电源运行:将该引脚与 CEXT(引脚 2)短接

 •可选(双电源运行):连接外部 1.0V 电源以实现超低功耗。

-----

 

如果我们决定不提供外部 1V 电压并将 DVDD 引脚与 CEXT(引脚 2)短接、这是否意味着我们将失去 1V p2p 和 2.4V p2p 操作? 或者、是否仅仅是为了节省功耗并避免使用内部 LDO 从 3.3V 单电源生成所需的电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rutvik:  

    数字电源不控制 MDI 输出电压电平。 只要您使用 3.3V AVDD、该器件就可以支持 1Vpp 和 2.4Vpp 模式。 数字内核电源也可以使用内部 LDO 在 PHY 内部生成、在这种情况下、您可以将 DVDD 引脚短接至 CEXT、但这里的缺点是内部 LDO 没有完美的效率、因此会有一些轻微的功率损耗。 如果您希望实现更高效的系统、并在系统中使用 1.0V 电源、则可以使用此引脚连接 1V 电源、以降低任何 LDO 功率损耗。 无论您决定采用 1V 电源还是使用内部 LDO、该器件都应支持 1Vpp 和 2.4Vpp 选项。  

    此致、

    Vivaan