This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】:TUSB2E22 至 TUSB2E221QFN 迁移指南

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E221, TUSB2E22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1648670/faq-tusb2e22-to-tusb2e221qfn-migration-guide

器件型号: TUSB2E221
Thread: TUSB2E22 中讨论的其他器件

TUSB2E221 是 TI 全新的 eUSB2 2 端口中继器、提供了各种更新和改进来确认 eUSB2 V1.2 规范。 一些更新如下:

  • 1.2V 和 1.8V I2C 支持
  • eUSB2 自动恢复 ECR 支持
  • 通过 VIOSEL 引脚支持 1.2V 或 1.8V I2C
  • BC1.2 CDP 支持
  • Carkit UART 支持

此外、TUSB2E221 具有四种不同的型号、允许多个中继器利用同一条 I2C 总线。

除了器件功能更改外、两种器件之间也存在引脚排列差异。

引脚名称  

TUSB2E22

TUSB2E221

过渡指南

14

保留

SDA

I2C 通信已启用。  添加 I2C 控制。  

13

保留

SCL

I2C 通信已启用。 添加 I2C 控制。  

3.

VDD1V8

VIOSEL

如果需要 1.8V I/O、则不会发生变化。  要将 I/O 电压更新为 1.2V、请连接至 GND。

12

保留

EQ2/INT

可以保持悬空。  路由到 APU 以增加中断功能。

2.

EQ0

EQ0

拉至低电平可启用端口 0 的 eUSB2 中继器模式。  在 I2C 模式下、如果需要 UART 模式、则拉至高电平。

4.

EQ1

EQ1

拉至低电平可启用端口 1 的 eUSB2 中继器模式。  在 I2C 模式下、如果需要 UART 模式、则拉至高电平。

1.

Cross

VDD3V3

将引脚连接到 3V3 电源轨、并使用 100nF 电容器连接到 GND。

GPIO 或 I2C 均可用于配置 TUSB2E221 的 EQ。 如果未使用 I2C、则应对 I2C 引脚使用以下设置、具体取决于所需的配置。

SCL  

SDA

TUSB2E221 行为

低电平/悬空

低电平/悬空

GPIO 模式;EQ0 和 EQ1 控制 USB2 PHY 配置。

低电平/悬空

高电平

GPIO 模式;EQ0 和 EQ1 控制 USB2 PHY 配置。  启用 CDP 广播。

高电平

低电平/悬空

GPIO 模式;EQ0 和 EQ1 控制 eUSB2 PHY 配置。

高电平

高电平  

I2C 模式;EQ0 和 EQ1 控制每个端口的模式(中继器模式或 UART 模式)