This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4431A:审查 THVD4431A 的原理图

Guru**** 3000130 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD4431A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1646753/thvd4431a-review-of-schematic-for-thvd4431a

器件型号: THVD4431A

我们正在设计一款提供 RS232/422/485 的产品、可根据 THVD4431A 进行软件配置。

需要为 RS 半双工和全双工、RS485-422 和 RS –232 配置 THVD4431A、具有 RTS、CTS。

您能回顾一下原理图吗THVD4431a_SCH.JPG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri:

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    我将查看该原理图、明天再回来给您。

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri:

    以下是我的评论:

    • 引脚 18 是 NC、引脚 17 是唯一的端接引脚。  
    • 确保所有电容器都尽可能靠近收发器放置并位于同一层。  
    • 为 L6 在 GND 上添加一个下拉电阻器。 在 RS –232 模式下、这可防止 TX 输入悬空并消耗更多电流。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也需要下拉至 GND、或者在将 L6 接地后可以 I 短接 R5 和 R6。  

    对于 THVD4431A、引脚 18 为 TERM_RX、引脚 17 为 TERM_TX。 该电路旨在容纳任一芯片。

    驱动引脚 18 是否有问题、因为它是 NC。

    在 THVD4431A 上的全双工模式下、DOS 上拉/下拉在 RX 和 TX 通道 (RX、TX、X、Y、A、B) 上提供终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R5 可保持开路、因为它有一个内部下拉电阻器。 只需担心 L6、因为它是唯一不带偏置电阻器的 L6。

    不用担心驱动引脚 18、因为它是 NC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我会发布我的最终原理图、以防任何人需要它作为参考。