This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:关于在以太网合规性测试期间 DP83867IRRGZ 上开关测试模式的方法

Guru**** 2905180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647212/dp83867ir-regarding-the-method-of-switching-test-modes-on-the-dp83867irrgz-during-ethernet-compliance-testing

器件型号: DP83867IR

HI TEAMS

根据“如何配置 DP8386x 进行以太网合规性测试“文档、我们了解在以太网合规性测试期间需要切换测试模式。
我们现在要确认的是电路板上的 CPU 应如何控制 DP83867IRRGZ 以在测试模式之间切换。

‑‑是否提供任何可以向 CPU 发送命令以触发测试 μ s 模式切换的 PC μ s 侧软件?
或者、是否打算采用以下方法将模式‑开关代码嵌入 CPU 内部、然后使用外部按钮输入来指示 CPU 进入特定的测试模式?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    进入测试模式以进行合规性测试的唯一方法是通过 SMI。 请让 SoC 命令 SMI 总线将 MDC/MDIO 信号发送到 PHY。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gerome

    感谢您的答复。 我理解您之前的解释。 我想澄清的是以下几点:

    在实验室进行以太网合规性测试期间、PHY 必须在各种测试模式下运行。 在测试过程中、实验室技术人员如何在这些测试模式之间切换?

    是否需要向 CPU 发送命令以触发模式切换? 或者还有其他方法吗?

    此外、TI 在进行自有合规性测试时如何执行模式切换?

    我需要确认切换测试模式的方法、以便指导软件团队进行配置。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boris:

    在实验室测试期间、技术人员还会命令 SMI。 这将来自 SoC。 我们会在连接外部 MSP430 LaunchPad 后进行测试、该 LaunchPad 也使用 USB2MDIO 的固件进行刷写。  

    此致、
    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gerome

    感谢您的答复。  

    根据文档 “USB‑2‑MDIO 软件工具“、我现在对如何配置 PHY 寄存器有了基本的了解。 我想详细介绍我的硬件资源和要求、希望您能帮助确认相关要点。

    目前、我正在使用基于 TI AM6254 的开发板、该板集成了千兆位以太网 PHY DP83867IRRGZ。 因此、我需要对 DP83867IRRGZ 执行以太网合规性测试。

    在此阶段、我需要一个可编程到 AM6254 中的 GUI 和测试固件。 根据 USB‑2‑MDIO 软件工具 文档、使用 TI 提供的 GUI 和固件需要一个 MSP430 LaunchPad。

    如果我未使用 MSP430 LaunchPad 而是在我的开发板上使用 AM6254、TI 是否会提供任何设计用于在 AM6254 上运行的 GUI 和测试固件?

    如果 TI 未为 AM6254 提供 GUI 和测试固件、这是否意味着客户必须自行开发 GUI 和测试固件?

    如果客户需要开发自己的 GUI 和测试固件、TI 是否可以提供任何参考资料或文档来支持此开发? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您需要联系 AM62 团队以了解可用的器件。 如果您运行 Linux、我相信有一个 PHYTOOL/Ethtool 套件可用于 SMI 访问。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gerome

    感谢您的答复。  

    我已经联系了 AM62 团队、但我尚未收到回复。 我们目前确实在使用 Linux 系统。 关于您提到的 PHYTOOL/Ethtool 实用程序、能否提供链接? 我想回顾相关信息。

    由于测试程序可能更依赖于软件操作、您是否有任何基于 Linux 系统的测试操作指南?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅此常见问题解答:

     【常见问题解答】如何使用 Linux 终端读取和写入以太网 PHY 寄存器? 

    此致、

    Gerome