This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:SPI 读取需要 OSC 时钟?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1648621/tcan4550-osc-clock-required-for-spi-read

器件型号: TCAN4550

大家好、有一个有关 TCAN4550 的问题。

通过 SPI 读取器件 ID 寄存器时是否需要(运行)内核时钟 (OSC、OSC1)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AP 尊敬的:

    否、只需要 SPI 时钟即可读取器件 ID 寄存器或地址 0x0000 和 0x000C 之间的任何寄存器。   但是、需要 OSC 引脚上的内核时钟来读取或写入任何其他寄存器或 MRAM 位置。

    此致、

    Jonathan