This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:关于从 LSF0101RKSR 到 SN74GTL2003RKSR 的备选器件选择建议请求

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0204, LSF0108, SN74GTL2003, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1648226/lsf0108-suggestion-request-for-the-alternate-part-selection-from-lsf0101rksr-to-sn74gtl2003rksr

部件号: LSF0108
Thread 中讨论的其他器件: SN74GTL2003TXU0304 、TXU0104、TXU0204

您好 TI 支持团队:

我们的电路板设计使用 LSF0108RKSR 进行 1.8VLeft right arrow3.3V 逻辑电平转换。 电路板目前处于测试阶段、我们遇到了有关此器件的问题。 作为替代方案、我们正在考虑使用 SN74GTL2003RKSR。

您能否确认 SN74GTL2003RKSR 是否可用作 LSF0108RKSR 的真正直接替代产品、而无需更改设计? 否则、我们感谢您提供指导、建议使用合适的直接替换器件型号来代替 LSF0108RKSR。

我们期待着您的支持和建议。

 

 

此致

Siddaiah Hiremath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddaiah:

    您尝试解决的问题是什么? 请提供更多详细信息、以便我可以推荐合适的替代产品、谢谢。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我们面临的逻辑电平不是从 1.8V VREF_A 切换到 3.3V VREF_B 侧开关、因此我们需要不带外部上拉电阻器的解决方案。

    请向我们建议替换器件。

    此致

    Siddaiah Hiremath  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74GTL2003 是 LSF0108 的直接替代产品、也需要上拉电阻器。

    没有 P2P 器件。 您必须重新设计电路板、以添加上拉电阻器、或使用 TXU0104 /TXU0204/TXU0304 等缓冲转换器。