This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:与 TCA9548ADGSR 协商

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1648397/tca9548a-desiging-with-tca9548adgsr

器件型号: TCA9548A

您好团队:
我们在一款产品中使用了器件 TCA9548ADGSR。
您可以查看相应的原理图吗?

image.png

1)。 器件的 MCU 侧 (SCL 和 SDA) 为 3.3V、而器件的从器件侧在 5V 电压下工作 (SCx 和 SDx)。
2)。 如果我们在下行侧连接另一个 MCU、是否会出现任何问题?。

正在查找您的回复

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 为 3.3V 时、这样可以实现。

    I²C 是一种双向协议;主从设备的放置位置无关紧要。 但是、当您要在 TCA0548A 上启用/禁用通道时、这只能从当前处于活动状态的通道中进行、即应该从上行侧 (SCL/SDA) 完成。