This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4411:QFN 散热焊盘

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1648222/thvd4411-qfn-thermal-pad

器件型号: THVD4411

您好,我在数据表中找不到该散热焊盘,因此我会在此处询问 — 我是否可以/是否应该将该散热焊盘连接到我的接地平面? 或其他什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephan:

    是的、散热焊盘应连接到接地平面。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    我曾经使用过散热焊盘连接到器件中最负电压的器件、在这种情况下将是电荷泵负输出... 将它接地并不是一个好主意。 谢谢。