This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:功率耗散计算

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647865/tcan1043a-q1-power-dissipation-calculation

器件型号: TCAN1043A-Q1

尊敬的团队:

我正在尝试估算 TCAN1043A-Q1 CAN 收发器的功率损耗。

从数据表中、我将器件功率耗散视为:

PD = VCC×Icc

对于我的案例:

  • VCC = 5V
  • ICC=ICC 70mA

因此、计算得出的功率耗散为:

PD = 5×0.07=0.35W

根据我的理解、这一 350mW 对应于用于热计算的 IC 功率耗散。

您能否确认 TCAN1043A-Q1 的这种方法是否正确、或者是否还应考虑 VSUP 电流和 CAN 总线驱动器损耗等其他因素?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amirthathaarani:

    请参阅数据表的第 5.6 节、了解 如何计算 CAN 收发器在活动模式下运行时的功耗? 如需更全面的信息、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    以下是根据数据表值计算出的功率耗散、您能否从您的角度做到这一点

    公式:
    P =[(1−D)×ICCREC×IIODOM]+[D×ICCDOM−(VCC×VOD)]+[(1−D)×VCC VIO×IIOREC]+[D×VIO×IIODOM]+[VSUP×ISUP]
    使用的值:

    • D = 0.5
    • ICCREC = 5mA
    • ICCDOM = 60mA
    • VCC = 5V
    • VOD = 2.5V
    • VIO = 3.3V
    • IIOREC = 200µA
    • IIODOM = 200µA
    • VSUP = 14V
    • ISUP = 130µA

    计算方法:
    P =[(1−0.5)× 5mA× 5V][0.5 × 60mA−(5−2.5)][(1 × 0.5)× 3.3 × 200µA ][0.5 × 3.3 × 200µA ][14 × 130µA ]
    P = 12.5mW + 75mW + 0.33mW + 0.33mW + 1.82mW


    总功率损耗:
    P≈89.98mW≈90mW

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Amirthathaarani、

    是的、计算和结果看起来可以接受/预期、谢谢。

    此致、

    Michael。