This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:DS90UH948-Q1-VDD12/VDD33 最大可接受瞬态电流

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1648888/ds90uh948-q1-ds90uh948-q1-vdd12-vdd33-maximum-acceptable-transient-current

器件型号: DS90UH948-Q1

DS90UH948-Q1-VDD12/VDD33 的最大可接受瞬态电流是多少?
image.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    该团队今天因美国公众假期而离开。
    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请立即确认。谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的培平:  

    感谢您问这个问题。 对于 PCLK = 170MHz 条件、请遵循 PCLK = 192MHz 测试条件中的最大电流规格。  

    BR、

    以斯帖