This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:TCA9509 端口 A 上拉限制:来自所连接传感器的 4.7k Ω 上拉电阻是否可接受?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647838/tca9509-tca9509-port-a-pull-up-restriction-is-a-4-7-k-ohm-pull-up-from-a-connected-sensor-acceptable

部件号: TCA9509

您好的团队、
 
安全
我想确认 TCA9509 的端口 A 是否可由所连器件上拉。
背景/设置
  • 器件:TCA9509
  • 数据表指出、上拉电阻器不应连接到端口 A
  • 在我的系统中、连接到端口 A(传感器)的器件线路上有一个上拉电阻器。
问题
由于传感器配置、端口 A 通过连接的器件有效上拉。
问题
  • 这种配置是否可接受、或者它是否会导致 TCA9509 的任何功能问题?
  • 如果不建议采用此配置、预计应使用哪种故障模式或风险?
此致、
Shota
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Hori、

    [引述 userid=“659711“ url=“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647838/tca9509-tca9509-port-a-pull-up-restriction-is-a-4-7-k-ohm-pull-up-from-a-connected-sensor-acceptable
    问题
    • 这种配置是否可接受、或者它是否会导致 TCA9509 的任何功能问题?
    • 如果不建议采用此配置、预计应使用哪种故障模式或风险?
    [/报价]

    TCA9509 的 VILC 规格要求 VCCA > 1.5V 和 VCCB > 3.15V 时 VILC < 150mV。  

    这意味着 TCA9509 的任何外部上拉电阻+ 1mA 电流源必须由 A 侧 I2C 器件驱动、并且 VOL 小于 150mV。 不建议使用外部电流源、因为它会增加 VOL。  

    端口 A 上的上拉电阻器的电阻值是多少?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tyler-San:
    感谢您的答复。
    背景/设置
    • 外部传感器连接到端口 A
    • 传感器侧已经包含一个上拉电阻器。
    • 端口 A 上拉电阻的电阻值为 4.7kΩ。
    问题
    • 根据存在外部上拉电阻时不建议使用内部上拉电阻的建议、我们能否得出结论、在这种情况下不建议同时使用两者?
    此致、
    Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hori Shota、

    如果我假设 TCA9509 的 A 侧使用 1.8V 电压、会出现以下灌电流。  

    这是系统中的开漏驱动器拉低。 它必须从 TCA9509 的 4.7K PU 电阻器+ 1mA 电流源灌入电流。  

    我计算出在这些情况下、灌电流总电流为~ 1.351mA。  

    来自 TCA9509 A 侧主机或目标的开漏驱动器必须具有 111 Ω 的最小下拉强度。  

    此致、

    Tyler