This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DS90UB921-Q1→DS90UB948-Q1 是 TI 支持的有效配对

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB921-Q1, DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1648836/ds90ub948-q1-ds90ub921-q1-ds90ub948-q1-is-a-valid-ti-supported-pair

器件型号: DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB921-Q1

TI 团队大家好、

我们计划将 DS90UB921-Q1 串行器与 DS90UB948-Q1 解串器配合使用、用于以下显示接口:

image.png

RGB 并行输入
→DS90UB921-Q1
→FPD-Link III
→DS90UB948-Q1
→双 LVDS/OpenLDI 显示屏

目标显示需要双通道 LVDS(8 个 LVDS 数据对)。

请确认:

*该串行器/解串器对的兼容性和可行性
*像素时钟/分辨率的任何限制
*此实施方案的主要硬件/布局设计注意事项

此外、请分享该对的任何相关参考设计或应用手册。

此致、

Jawakar K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    该团队今天因美国公众假期而离开。
    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jawakar:

    *此串行器/解串器对的兼容性和可行性

    这些器件彼此兼容。

    *像素时钟/分辨率的任何限制

    当 948 与 921 配对时、PCLK 频率范围为 25MHz PCLK - 96MHz。

    *此实施的主要硬件/布局设计注意事项

    数据表提供了详细的布局注意事项和上电顺序 要求。

    请同时分享这对产品的任何相关参考设计或应用手册。

    可通过 TI.com 下载这些文件: https://www.ti.com/product/DS90UB948-Q1 https://www.ti.com/product/DS90UB921-Q1

    此致、

    Gil Abarca