This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:PCA9306IDCURQ1 和 PCA9306TDCURQ1 之间的差异

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1648374/pca9306-q1-differences-between-pca9306idcurq1-and-pca9306tdcurq1

部件号: PCA9306-Q1
主题中讨论的其他器件: PCA9306

您好的团队、

您能告诉我们 PCA9306IDCURQ1和 PCA9306TDCURQ1 之间的区别吗? 无法从 TI 内部工具中看出。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi-San,  

    请参阅以下主题:  PCA9306-Q1:PCA9306-Q1 T 和 I 差异 

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    在我问之前我找不到线程。 这一点大有帮助。 谢谢你。

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideki:

    很高兴螺纹有所帮助。 如果没有其他问题、我将结束主题。  

    此致、

    Tyler