This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBC41:根据器件标识确定芯片是 410 还是 412

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1648665/ts5usbc41-determine-if-chip-is-a-410-or-412-based-on-device-marking

部件号: TS5USBC41

大家好、我使用的是 TS5USBC412IYFFR。 是否有办法从器件标识中判断芯片是 410 还是 412 版本? 有 2 条标记线、行 1=45D8、行 2=TU41

我正在测试一个新电路板、芯片通过了 20V VBUS 短路测试、但受到了 24V 电压损坏。 在通电和未通电的情况下应用测试、VBUS 独立地短接至每个数据线 60 秒

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    对因节假日周末而延迟的回复表示歉意。

    器件标识的最上面一行是生产日期代码。 底行表示该器件、但 410 和 412 器件之间的标记相同。 假设器件在 24V 之后发生故障、这表明该器件是 410 版本、因为该版本上的 OVP 高达 20V (412 为 24V)。 如果我能提供更多帮助、请告诉我。

    -猎人