This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:除 ACT45C-510-2P-TL000 之外、还有其他任何尺寸更小的 Velio 认证共模滤波器?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1649391/tcan1044a-q1-any-smaller-size-velio-certified-common-mode-filter-other-than-act45c-510-2p-tl000

器件型号: TCAN1044A-Q1

您好:

我的客户在其产品当前使用的是 TCAN1044A-Q1 和经过 Velio 认证的共模滤波器 ACT45C-510-2P-TL000。

他们希望缩小下一个产品的尺寸。 因此、他们询问 TI 是否知道有任何采用 TCAN1044A-Q1 且通过 Velio 认证的 32mm x 25mm 共模滤波器。 如果有任何符合要求的信息、请告知他们。

或者、他们还会问 TI 是否有任何其他建议、例如通过 Velio 认证的其他新的更小 TCAN 器件+共模滤波器组合。

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Hirano:

    也可以看到 ACT1210-510-2P (TDK)、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    感谢您的答复。

    以防万一、让我确认一下。
    TCAN1044A-Q1 + ACT1210-510-2P 组合是否通过了 Velio 认证?

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Hirano:

    是的、应该是这样。

    请参阅 此处 查看批准的列表、谢谢。

    此致、

    Michael。