This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:THVD1550DR 电路应用问题

Guru**** 3000560 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550, SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1646703/thvd1550-thvd1550dr-circuit-application-issue

器件型号: THVD1550
《主题: SN74LVC1G125》中讨论的其他器件

我可以询问我的当前电路配置有什么问题吗?

现在、我将两条 RX 线路连接在一起。 在这种情况下、当我在尝试将信号拉至低电平时测量信号时、电压会卡在 2V 左右。

之前、当我使用模拟 IC 时、没有遇到该问题。

是否有办法调整或改善现有电路上的这种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky、

    让我从几个问题开始:

    • 当您仅使用一个接收器时、为什么要连接两条 RX 线路? 根据您的原理图、只需将 U3 连接到 MCU。  
    • 启用接收器 (U3) 的收发器的 A 和 B 引脚上的电压电平是多少? 您是如何尝试“拉低“的?  
    • 您是否还能分享这两款器件的顶部标识的图像?
    • 您能否分享在原理图的其余部分中 485_RX_1 网络的连接方式?

    我看到 ADM485 和 THVD1550 之间的一个区别是失效防护偏置。 ADM485 只有开路失效防护偏置、而 THDV1550 具有开路、短路和空闲失效防护偏置(RX 输出将变为高电平)。 因此、总线条件可能是 THVD1550 发出高输出信号的状态之一。 您可以参考表 2。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我逐一回答您的问题:

    1. 我使用两个 485 IC、因为我需要 RS422 和 RS485 功能才能在同一设计中共存。
    2. 我的意思是“拉至低电平“、当在该电路中使用 RS485 功能时、用户只能通过 U2 连接 PC
    1. 标记显示在第一个图像中。
    2. 该电路如第二个图所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我错过了“EN_485“网络标签、这意味着您仍然可以控制收发器是在驱动还是接收。  

    当您预计 RX 输出为低电平时、请分享 U2 和 U3 的波形(或确切的 A 和 B 电压)。 我猜测其中一个收发器认为总线处于空闲状态、此时 R 将为高电平:

    请注意、接收器在禁用时将处于高阻抗状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    第一幅图显示了运行期间 U2 RO 的波形、第二幅图显示了 U3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 EN_485 为低电平时、U2 和 U3 均驱动 485_RX_1 信号。 当它们尝试驱动不同的电压时、产生的电压将是平均值。 (而短路电流可能会损坏两个器件。)

    您必须分别控制两个接收器的/RE 输入。 或者、将两个 RO 输出与 SN74LVC1G125 等与门组合(并为 U2 的 RO 输出添加一个上拉电阻器)。