This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD1LIN24:为 CAMDS 中的 VOYAH H47A SWS ECU 创建 MDSS

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647334/esd1lin24-mdss-creation-for-the-voyah-h47a-sws-ecu-in-camds

器件型号: ESD1LIN24

您好:

 

希望大家都好。 我们需要您的帮助, 下面 PN 的 CAMDS 中的 VOYAH H47A SWS ECU 项目创建 MDSS。 如果您有任何问题、敬请告知。

 

物料

说明

Ampl

Ampl

R002U099_RO

TVS 二极管 24VWM 37VC SOD323

ESD1LIN24DYFRQ1 - Texas Instruments Inc

Texas Instruments 公司

 

下面是 CAMDS 中的 Kimball ID。

 

CAMDS 中的 Kimball ID:

金宝电子(南京)有限公司_3_13425)。

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimball:

    我相信 CAMDS 是 IMDS 的中文版本、您可以通过以下链接提交您的申请: https://www.ti.com/customer-support/request-form

    在“Product Information“(产品信息)下、然后是“IMDS Assistance“(IMDS 帮助)。 表格填写完毕后、我们的代表应该能够在那里为您提供帮助。  

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我没有这些字段的信息:

    客户 IMDS ID

    公司 IMDS ID

    OPN 说明名称。

    我尝试使用 CAMDS 中的代码、但它无效

    CAMDS 中的 Kimball ID:

    金宝电子(南京)有限公司_3_13425)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bianca:

    为您带来的不便深表歉意。 我不太熟悉 CAMDS 流程、因此请再给我一天时间、以确认此过程所需的步骤。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bianca:

    我们的客户支持团队目前正在处理您的申请。 我会随时更新您的最新信息。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bianca:

    此申请已完成、您的零件 ESD1LIN24DYFRQ1 CAMDS 报告已成功通过此 ID 版本 (CA_5_149524205/1) 处理。

    此致、

    Bryan