This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1130EC:为基于 APD 的 SFP 接收器设计寻求多速率 LA + CDR 解决方案 (10Mbps 至 1Gbps)

Guru**** 2925090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647972/onet1130ec-seeking-multirate-la-cdr-solution-10mbps-to-1gbps-for-apd-based-sfp-receiver-design

部件号: ONET1130EC

您好、

我目前正在设计多速率 SFP 光学收发器模块、并正在寻找合适的 IC 建议。 具体来说、我正在寻找一种 处理 限幅放大器 (LA) 和时钟和数据恢复 (CDR) 功能的接收器解决方案。

以下是我设计的主要规格和要求:

  • 支持的数据速率:必须支持多速率以太网、包括 1000Mbps (1G)、100Mbps 和 10Mbps。

  • 输入级:前端使用与跨阻放大器 (TIA) 配对的 APD(雪崩光电二极管)接收器。 由于是 APD、IC 需要处理宽动态范围、或者需要具有高输入灵敏度的 LA 安全地在处理之前清除弱信号。

  • CDR 困境:大多数现代集成 LA+CDR 组合(如 SFP+架构中的组合)针对 1G 到 10G+速率进行了优化。 事实证明、很难找到一款具有活动 CDR 可完全处理低至 10Mbps/100Mbps 速率的器件、或具有自动 CDR 旁路模式来实现这些较低的传统速率。

  • 此外、我无法承受取出晶圆裸片并为原型设计圆形裸片的成本

我对 TI 团队的问题:

  1. TI 是否提供集成的 LA + CDR 芯片(或分立式多芯片拓扑)、该芯片本身可以支持 10Mbps/100Mbps、或旁路低至 10Mbps/100Mbps、同时仍以 1Gbps 提供 CDR 重定时?

  2. 如果纯集成的 LA+CDR 对于这些较低的速率不可行、那么对于使用 APD 的多速率 10/100/1000M SFP 接收器、推荐使用什么 TI 架构? (例如,使用像 ONET 系列这样的高灵敏度独立 LA 并让主机 PHY 处理 CDR?)

  3. 您是否建议使用特定的 TI 器件来管理宽动态范围和 RSSI/信号丢失 (LOS) 阈值、特别是在以这些低于 1G 速率与 APD 前端连接时?

提前感谢您的指导!

此致、