This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:TPS16850 允许的环境温度

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647674/tps1685-allowable-ambient-temperature-for-tps16850

器件型号: TPS1685

尊敬的团队:

您能否检查 TPS16850 允许的工作 T_Ambient 是多少? 谢谢。

 

BRS、

Frank Cai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    有任何反馈意见吗? 谢谢。

    BRS、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要根据器件的结温计算该值。

    必须低于 140°C、如数据表中所述。