This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0324:LMH0324、通过 LMH0344

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0344, LMH0324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1648998/lmh0324-lmh0324-via-lmh0344

器件型号: LMH0324
主题中讨论的其他器件: LMH0344

您好:

我需要连接到 SDI 1080i30 (SMPTE292M) 150 Ω 差分输入。 我看到 LMH0344 明显符合差分输入。 TI 建议使用较新的器件 LMH0324。 您能否确认 LMH0324 与差分 150 欧姆输入兼容?

此致

Arie Paz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arie

    LMH0324 输入是单端 75 Ω 端接和回波损耗网络。 如果需要差分输入、我仍然会使用 LMH0324。

    谢谢

    David