This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:数据表

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1648870/tcan1043-q1-datasheet

器件型号: TCAN1043-Q1

HI RespectedKindly 提供数据表、湿敏等级、封装标识、卷带宽度、卷带间距、引脚 1 方向(左上角,右上角,左下角,右下角)、适用于以下器件

 

PTCAN1043NDMTRQ1

注意:无法从下拉列表中找到 TI 器件型号、因此选择了 TCAN1043-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soorya:

    它们对应相同的器件并共用同一个数据表。 “P“主要表示发布到市场之前的量产版本。  

    因此、可以使用 TI.com 上的现有数据表来获取这两个数据表、谢谢。  

    此致、

    Michael。