This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:AM62A34ASMSIANFRQ1 DDR4 时钟故障

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1646799/am62a3-am62a34asmsianfrq1-ddr4-clk-re-issue

器件型号: AM62A3

您好、专家  

我们正在使用 AM62A34ASMSANFRQ1 , DDR4 时钟设置为 800MHz ,我们发现在 EMC RE 测试期间谐波频率 1.6G 高于限值。  

我们启用了 DBI。 我们发现 PLL 支持 SCG ,我们可以设置 SCG 启用吗? 如何设置它?  

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DDR PLL 不支持展频。  例如、您可以通过将 DDR 频率轻微更改为 790MHz 来减轻谐波。

    顺便说一下、您使用的 AM62A 速度等级能够实现 1600MHz 的最大 DDR 频率。  例如、您可以在 1580MHz 下运行。  使用 DDR 寄存器配置工具更改新频率的 DDR 配置: dev.ti.com/.../

    此致、

    James  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    您是否会查看 James 的帖子、并告知我们您的反馈意见?

    [引述 userid=“11874“ url=“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1646799/am62a3-am62a34asmsianfrq1-ddr4-clk-re-issue/6349002

    DDR PLL 不支持展频。  例如、您可以通过将 DDR 频率轻微更改为 790MHz 来减轻谐波。

    顺便说一下、您使用的 AM62A 速度等级能够实现 1600MHz 的最大 DDR 频率。  例如、您可以在 1580MHz 下运行。  使用 DDR 寄存器配置工具更改新频率的 DDR 配置: dev.ti.com/.../

    [/报价]

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 JJJD、Yong

    感谢您发送编修。  在我的主板中、DDR 以 1600MHz 运行、而不是 800MHz

    最后,我们计划优化布局,而不是更改 DDR 时钟。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    好的、我们关闭这个 TT。

    如果您稍后需要支持、请提交新工单。

    非常感谢!

    Yong