This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:TAS2505 内部电阻

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1648358/tas2505-tas2505-internal-resistance

部件号: TAS2505

你好

TAS2505 内部上拉电阻  

TAS2505 的 RST 端子和 IOVDD 之间的内部电阻值是多少?

 

TAS2505_RST_internal_Pull-up.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    连接到 IOVDD 的上拉电阻不是器件内部的、需要放置在 PCB 上、您可以在此处使用 10kΩ 电阻器。

    此致、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac、
    谢谢、此致。