This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:连接 USB2ANY 后无法启动 Analog LaunchPAD

Guru**** 2912540 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, ALP, DS90UB954-Q1, DS90UB9722-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1648182/ds90ub954-q1-cannot-start-analog-launchpad-with-usb2any-connected

器件型号: DS90UB954-Q1
Thread 中讨论的其他器件: ALP 、USB2ANY、 DS90UB9722-Q1

您好!

我在尝试将 Analog LaunchPad 与 USB2ANY 配合使用时遇到了问题。 USB2ANY 是 HPA665-001 型号。  在连接 USB2ANY 的情况下启动 ALP 时、会收到一条错误消息(请参阅图)。 但是、如果在没有连接 USB2ANY 的情况下启动、我可以使其进入演示模式。 当我尝试安装 ALP-PROFILE_UPDATE 时、此设置之前可以正常工作、并停止工作。 从那时起、我尝试了:

  • u 安装 ALPF +重新安装
  • 卸载 ALPF 和 ALP_PROFILE_UPDATE +重新安装它们
  • 重新启动 PC (Windows 11 btw)
  • 更新 USB2ANY 器件上的固件。
  • 将所有内容安装在不同的计算机上->可以正常工作。

.MainGUI.exe.log 文件在引用的文件夹中不可见、只有我在这里附加的 MainGUI.txt: MainGUI.log 另一个图像还显示了我在.../Analog LaunchPad v.157.0010/...中看到的内容

SI 表示:我能够像往常一样访问 ALP GUI、 全新安装后所有内容都将首次正常运行、但之后不会正常运行。 关闭并重新启动时、其行为如上所述。  

我不确定这里出了什么问题... 我怀疑安装过程中出现了问题。 我希望得到任何帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    只是为了澄清一下、当您在另一台计算机上执行此设置时、您没有正确的问题? 也就是说、第一次启动后、您仍然没有问题?

    如果这只是在一台计算机上发生、那么这似乎是某种类型的驱动程序冲突。 由于您使用的是 DS90UB954-Q1、因此这应该是 ALP 基本安装中的默认配置文件、并使用安装程序“ALPF_setup_v_1_57_0010.exe“。

    我建议先完全删除 Program Files (x86)> Texas Instruments 下的“Analog LaunchPAD v1.57.0010“文件夹、然后只需运行 ALP 的基础安装程序。 这应该具有您需要的配置文件、通过完全删除文件夹、然后重新安装基座、可以帮助缩小与配置文件更新程序无关的可能问题。

    此致、

    Ethan Woods

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的答复。

    是的,我成功地在其他 PC 上安装了相同的安装文件,并使其在第一次启动后无问题地工作。  

    我目前正在测试 DS90UB954-Q1(包含在默认配置文件中)、还在测试 DS90UB9722-Q1、我正在使用这些驱动程序文件。 为了使驱动程序正常工作、我应该将一个“sparam-script“文件夹放置 在 C :\ti\fpdlink\spar 中、并将驱动程序配置文件添加到 C:\Program Files (x86)\LAX\Analog Texas Instruments LaunchPAD v1.57.0010\Profiles +安装 ALP_PROFILE_UPDATE_v14_setup_v_1_57_0010。 启动问题仅来自基础安装程序、但我第一次开始遇到问题时是想添加新配置文件、以便测试 DS90UB9722-Q1。 第一次尝试安装 ALP_PROFILE_UPDATE_v14_setup_v_1_57_0010 时、我收到了这条消息、我发现它很奇怪、但可能正常吗? 我每次在安装基础 ALP 后尝试安装它时都会收到它、只需按“Yes“即可。

    我已经尝试删除您提到的 Analog LaunchPAD 文件夹、并获得与之前相同的结果。  在重新安装 ALP 之前、我还在 C:\ ti \...中查找了之前安装的其他几个“残留物“、例如 ALP 相关的内容以及其他隐藏文件夹中的内容。 这一切都产生了同样的结果。 你有什么想法我可以尝试下一个?



    谢谢、谨致问候、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    您看到的显示文件已存在的弹出窗口是正常的、您只需按“是“并继续。

    我在上一次回复中犯了个错误、 基本配置文件需要“ALP_PROFILE_UPDATE_v14_setup_v_1_57_0010.exe“、因为此更新涵盖了基本配置文件。

    我不确定您提到的“sparam-script“文件夹、因为我从未手动安装过。 自行测试、使用 97xx 配置文件更新时安装此文件夹。 在 ALP 中使用 97xx 器件之前、 您是否从本地 FAE 获取了配置文件安装程序? 若要在 ALP 上使用 9722、您需要从 CDDS 中的 9702 文件夹中安装“ALP_97XXPROFILE_UPDATE_v06.exe“安装程序。

    在下一步中、我将尝试删除所有文件夹、包括 ti\fpdlink\spar 文件夹。 然后、只需安装基础 ALP 安装程序 “ALPF_setup_v_1_57_0010.exe“以及使用 954 和 9722 所需的两个配置文件更新器。 即基本更新程序“ALP_PROFILE_UPDATE_v14_setup_v_1_57_0010.exe“和 97xx 配置文件更新程序“ALP_97XXPROFILE_UPDATE_v06.exe“。 在我的笔记本电脑和实验室 PC 上、即使在卸载并立即重新安装后、执行此操作也对我有很多次影响。

    不幸的是、我无法复制您看到的此问题、因为我的安装总是很好、之后运行时也没有问题。 由于它是一个器件的本地文件、因此我认为您遇到了某种表面看不到的安装冲突、或者某种 USB2ANY SDK/驱动程序问题。

    BR、

    Ethan Woods