Other Parts Discussed in Thread: ESDS552, THVD2450
器件型号: TRS3232E-Q1
主题中讨论的其他器件: ESDS552、 THVD2450
您好、
请查看以下原理图、其中我使用电路板上的 TRS3232EQPWRQ1 与具有 RS232 通信功能的打印机进行通信。 但在我们的设置中、我们还有其他两个第三方设备、它们需要通过 RS232 接口与同一台打印机进行通信。
所有这些引脚始终同时连接和供电、因此每当任一第三方偏离打印机通信时、电路板上 TRS3232EQPWRQ1 的 DOUT 也会接收信号。
因此、为了保护 DOUT 引脚、我添加了信号二极管、如下所示。 因此、该信号不正确。
请建议使用合适的二极管器件、因为整个系统需要始终与多个 RS232 通信配合使用。