This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2450:THVD2450 总线电压确认

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1648412/thvd2450-thvd2450-bus-voltage-confirmation

器件型号: THVD2450

尊敬的团队:

您能否确认 THVD2450 总线至 GND 的最大电压是否±70V? 如果是、我是否可以连接外部 48V TVS?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些条目是正确的。

    48V TVSes 会将总线电压钳位到对 THVD2450 安全的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    是的、THVD24xx 系列收发器专为在总线引脚上提供 70V 保护而设计。 48V 保护二极管非常适合该收发器。

    此致、

    Ethan