This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8010:THVD8010/THVD8000 频率和长度

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8010, THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647237/thvd8010-thvd8010-thvd8000-frequency-and-length

器件型号: THVD8010
主题: THVD8000 中讨论的其他器件

您好、

我知道 THVD8000 和 THVD8010 的 OOK 频率容差为+/–25%。

如果我有 THVD8010 和 300kHz Fset、THVD8000 和 500kHz Fset、我们预计通信是否正常工作? 对于这些 Fset、唯一的重叠频率是 375kHz。 在我的桌面测试中、两个设备都能正确接收和传输。

 

此外、我看到 THVD8000 在其设计指南中有一个有关长度与载波频率的图表、如下所示。 此图表对 THVD8010 的适用程度如何? 我知道 THVD8010 的阈值较高、但是否有任何文档或表格提到载波频率为 100 - 300kHz 时可能的最大长度? 300kHz 载波是否仍然可以实现 1000m 的距离?image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:宜兴、

    您混合使用 THVD8000 和 THVD8010 的原因是什么? 即使我们的两个版本的 PLC 收发器都能够进行通信、我们仍然不推荐使用它、因为设置可能对实际环境中的噪声/纹波更敏感。 之所以能够进行接收和传输、原因可能是 OOK 调制方案的基本原理使然。 即使载波频率不同、THVD80x0 在解调过程中也必须有足够的裕度、并可以读取传入信号、如数据表中的图 8-2 所示。 但是、没有理由以这种方式设计系统、A/B 线路上的轻微噪声或纹波可能会为解调过程带来问题。 在正确匹配的载波频率下、噪声和纹波问题将小得多。  

    表 4-1 仍可能大致适用于 THVD8010。 THVD8010 没有与此类似的表格。 与 THVD8000 类似、较低的载波频率仍有助于实现更长的距离。  THVD8010 具有更大的阈值、还可以使其对噪声不太敏感、从而提高其远距离通信能力。 我希望 THVD8010 能够在 1000m、300kHz 载波频率下准确地进行通信、同时遵循我们的设计指南原则。 我还推荐本指南、该指南包含更多详细信息和公式、有助于设计出色的系统: https://www.ti.com/lit/an/slla600/slla600.pdf 

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我之前是使用 THVD8000 测试一个系统、我想切换到 THVD8010、但遗憾的是、它的最大频率为 300kHz。 您是否碰巧知道 TI 是否计划创建 THVD8010 型号、但频率更高?

    对于最大接线长度、我要担心的一点是、对于满载的 54 Ω 总线、最大差分输出幅度将为最小 1.5V、Vmag_zero 差分摆幅阈值最大为 1.2-1.3V。 在长电缆长度衰减下不会留下太多裕度。 我在这里遗漏了什么吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:宜兴、

    如果需要更高的载波频率、则需要使用 THVD8000。  

    这是一个合理的问题、我建议您在系统中进行测试、以查看其确切表现。 布线、总 RLC 值和节点数都会影响 VOD。 但是、您也可以移除或调整终端以减轻负载。 您可以根据您的负载条件实现 2 - 2.5V VOD。  

    此致、

    Ethan