This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2421:需要推荐合适的产品

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB947-Q1, DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647931/ds92lv2421-need-a-recommend-suitable-product

部件号: DS92LV2421
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB947-Q1、 DS90UB948-Q1

我们准备制造 LCD 显示板。

光纤-->接口板--> EIA-644 标准的 51 引脚 LVDS。

您可以推荐串行器和解串器吗?

我想开发一款双向通信产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taehee:

    1.您能否请 输入串行器输入的输入接口 需要是什么?

    例如、DS90UB925-Q1 (SER) 和 DS90UB928-Q1 (DES) 具有典型的 FPD-Link 串行器/解串器配置:

    SOC -> RGB/LVCMOS 视频输入 -> UB925 -> STP 或同轴电缆-> UB928 -> OLDI/LVDS 视频输入->显示

    2.您所指的光纤是什么? 这是否是一根同轴电缆、用于将一块板与串行器连接到另一块板与解串器连接?

    3、什么是“接口板“?

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    感谢您的反馈。

    我的概念是 PC->LVDS 输入->光纤 (SFP)->LVDS 输出->LCD 显示 ( EIA-644 标准的 51PIN)

    能否推荐 LVDS 输入 IC 和 LVDS 输出 IC? (需要示例原理图)

    2.是否可以使用光纤-> LVDS 输出(我想删除 FPGA)如果正常、请告诉我如何使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taehee:  


    LVDS 输入 IC:DS90UB947-Q1
    LVDS 输出 IC:DS90UB948-Q1

    您可以在 TI.com 上在线找到这些器件、并参考其 EVM 和数据表原理图。

    我提到的 FPD-Link 串行器/解串器通常与屏蔽双绞线或同轴电缆类型搭配使用。 电缆长度要短得多、因为它用于车辆内的视频传输。 电缆长度仍取决于通道(包括电缆)是否满足 IL / RL 的通道规格。

    并未专门针对光纤转换对 FPD-Link 串行器/解串器进行测试。  

    您之前是否通过此光纤使用过任何串行器/解串器并使用了反向通道(用于双向通信)?

    此致、
    Ikram