This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9538:移除 RESET 引脚上拉电阻

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1649654/tcal9538-removing-reset-pin-pull-up-resistor

部件号: TCAL9538

您好的团队、

客户正在考虑使用 TCAL9538PWR。
关于引脚 3 #RESET 端子:数据表指出“低电平有效复位输入。 如果未使用有效连接、则通过上拉电阻器连接到 VCC。“
他们询问、将其直接连接到引脚 16 VCC 是否会导致任何问题。
请提供支持。

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许直接连接;仅当您需要下拉引脚时(例如在调试期间)、才需要上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊藤山:

    /RESET 到 VCC 可以直接复位。  

    此致、

    Tyler