This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:LVDS 缓冲器选择

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVP19

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1649820/ds90lv001-lvds-buffer-selection

器件型号: DS90LV001
主题中讨论的其他器件: SN65LVP19

您好的团队、

我想向您咨询 LVDS 缓冲器。 我们是否有支持以下条件的器件?

 

阻抗支持 85 Ω

VOD 摆幅以支持 800mV

 

谢谢、

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些特定值来自哪里?

    需要 9.4mA 驱动器。 LVDS 设计用于在 100Ω(3.5mA) 上为 350mV;M-LVDS 设计用于在 50Ω(11.3mA) 上为 570mV、因此 M-LVDS 缓冲器可以使用此电压。 但 M-LVDS 信号是双向的、因此没有简单的缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver:

    如果您需要 800mV VOD、则不再是 LVDS。 这听起来您使用的是 LVPECL。  此处可以使用 SN65LVP19 等缓冲器。 但是、LVPECL 要求两条线路都使用 50 Ω 电阻器端接至 Vcc –2、从而将总差分负载提高到 100 Ω(见下文)。 如果将该值降低至 85 欧姆、则 VOD 摆幅会更低。  

    此致、

    马特