请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1643187/faq-usb2-0-resources
欢迎来到 USB2.0 E2E 页面
下面列出了各种资源、可协助实现 USB2.0 和 eUSB2!
USB2.0 培训:
USB2.0 配套资料:
- 信号调节器和 USB 集线器高速布局指南(修订版 A)
- TUSB21xx 高速信号质量测试模式
- TUSB211 至 TUSB216I 过渡指南
- TUSB21xx 高速信号质量测试模式
- TUSB2XX 实施指南
- TUSB212 原理图检查清单
- TUSB211 更改为 TUSB212
- TUSB217-Q1 配置指南
- USB 2.0 合规性检查清单
- 如何实现隔离式 USB 2.0、Type-C DRP
- 从 USB 2.0 OTG 转换到 USB Type-C
- USB On-The-Go (OTG) 手册
USB 2.0 常见问题解答 (FAQ):
- 【常见问题解答】TUSB211A:测试期间启用 USB2 转接驱动器不会升压。
- 【常见问题解答】TUSB211A:USB2 转接驱动器如何增强通过它的信号?
- 【常见问题解答】TUSB211A:为什么某些 USB2 转接驱动器不需要直接集成?
- 【常见问题解答】TUSB211A:为什么在查看眼图时 USB 2.0 转接驱动器似乎无法正常工作?
- 【常见问题解答】TUSB216I:如何使用 USB2 转接驱动器创建具有 10 米无源电缆的系统?
- 【常见问题解答】原理图审阅建议 — TUSB211 作为示例
- 【常见问题解答】TUSB212:启用多个 USB 2 转接驱动器时、为什么 USB 2 (HS) 停止工作?