This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:审查 MIPI 和 LVDS 多路复用器

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1649673/ts3dv642-review-for-mipi-and-lvds-mux

部件号: TS3DV642

您好的团队、

我们目前正在开发一个 “IMX95 网关工程“ 、在该工程的 TI 元件下方使用了该工程、

MPN - TS3DV642RUARQ1

请查看并分享有关随附原理图 pdf 的反馈、

sch_701-1-06076_06.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    原理图注意事项:

    1. VCC 在器件规格范围内、存在电容器

    2. GND 正确接地

    SEL 引脚具有 PU 和 PD 来控制逻辑

    4.确保 LVDS 电压在 5.5V 范围内

    总的来说、我认为原理图没有出现任何问题。

    谢谢您、
    Arya