This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS221:SPI 接口

Guru**** 2950890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1648372/tmuxhs221-spi-interface

器件型号: TMUXHS221

尊敬的专家:

CANTMUXHS221 支持 SPI 接口?

 

计算参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否提供一些更多信息、例如使用的电源电压和时钟速度、以及计划与该器件一起使用哪些 SPI 引脚?

    此致、

    Yonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yonathan:

    只有标准 SPI 接口。

    计算参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您希望将多路复用器/多路信号分离器用于标准 SPI 接口、则至少需要 3 个通道(MOSI、MISO、SCLK、因为 CS 线路可以连接在一起)、因此需要将其中 2 个器件用于 SPI。

    至于器件的规格与 SPI 兼容、它应该可以正常工作、因为它可以满足最低要求、但已通过 USB2.0 协议而非 SPI 的验证。 如果您想更好地保证 SPI 兼容性、我建议查看 协议和总线开关和多路复用器 目录、找到明确说明并验证 SPI 使用情况的器件。

    此致、

    Yonathan