This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:DP83TC812S-Q1 无文档记载的寄存器序列

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1648707/dp83tc812s-q1-dp83tc812s-q1-undocumented-register-sequences

器件型号: DP83TC812S-Q1

您好!

snla389f 描述了用于初始化和 TDR 运行的寄存器写入序列。 这些过程中列出的许多寄存器/位都未在数据表中提供文档。 是否有任何关于这些位是什么的文档?

上下文中、使用该序列没有问题(PHY 基本按预期工作)、并了解启动寄存器用于 Open Alliance 兼容性。

不管怎样、事情似乎都有效、因此如果这些只是“为了兼容性/运行 TDR 必须设置的位数“、那么这不是一个大问题、但我们希望获得任何额外的详细信息、能够提供我们自己的文档/分析建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    请注意、 SNLA389G 是我们建议使用的最新版本应用手册。 我们建议完全按照所示遵循初始化和 TDR 脚本。 数据表中保留了某些寄存器、因为这些寄存器不应修改为建议值以外的值。 这些寄存器调整 DSP 参数以优化链路稳健性。 如果您看到任何问题、请告诉我。

    谢谢、

    David