This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:TUSB8020B 与 TPS2561A

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2561A, TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647423/tusb8020b-tusb8020b-with-tps2561a

器件型号: TUSB8020B
主题中讨论的其他器件: TPS2561A

您好:

我制造了电路板、并尝试调试 USB 接口。 我看到的问题是 TPS2561A 没有从 TUSB8020B 获得使能信号。 我不知道集线器是处于睡眠状态、还是未正确配置独立模式。

我已确认我在 VDD 和 VDD33 引脚上获得了所有正确的电压。
我看到外部振荡器在 XI 处的电压。
引脚 2 和 3 (SCL 和 SDA) 我将它们悬空、但我也尝试下拉至地
引脚 22 (SMBusZ) 我下拉至地、尝试将其悬空
引脚 9 (USB VBUS)、我的电压大约是+5V
引脚 11 (GRST_IN) 我正在接近 3.2V

我不确定还需要检查什么、或者是什么原因导致 TUSB8020B 无法发送使能信号来为下游器件供电。

谢谢
David


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您能否在启动时探测这些引脚?

    1) FULLPWRMGMTz/SMBA1/SS_UP

    2) PWRCTL_POL/SS_DN1

    3) PWRCTL1/BATEN1  

    4) PWRCTL2/BATEN2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我测量了这些引脚、它们都是 3.3V。


    我可能已经找出了问题。 我仅为 USB_VBUS 供电。 我没有将上行链路 DP 和 DM 引脚连接到主机。 一旦我这样做,我将引脚 22 设置为悬空(我将其下拉至接地,这似乎不起作用)它允许 TPS2561A 启用,我的下游器件打开。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我明白了。 是的、DP 和 DM 引脚必须连接到上游主机才能正常运行。

    引脚 22 (SMBUSz/SS_DN2) 将器件置于 SMBus、I2C 或 GPIO 模式。  

    -在 SMBus 模式下、必须写入寄存器才能启用集线器

    -在 I2C 模式下,器件将需要来自外部 EEPROM 的配置

    -悬空时,该器件进入默认模式,并在采样引脚上运行。