Other Parts Discussed in Thread: TVS2200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TVS2200
您好的团队、
安全
我想确认使用具有相对较高结电容的 TVS2200 是否会在我的应用中导致任何问题。
我想确认使用具有相对较高结电容的 TVS2200 是否会在我的应用中导致任何问题。
背景/设置
- 正在考虑的器件:TVS2200
- 指定参数:Cin (Cj)= 105 pF
问题
105 pF 的 CIN (Cj) 值相对较高、我担心在实现此器件后会产生什么影响。
105 pF 的 CIN (Cj) 值相对较高、我担心在实现此器件后会产生什么影响。
问题
- 当使用 CIN (Cj)= 105 pF 实现 TVS2200 时、是否会出现任何问题?
- 对于此电容造成的信号完整性或性能下降、是否存在任何具体问题?
此致、
Shota
Shota