This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4612:我们已经使用 TMUXHS4612 创建了原理图。我们的应用是使用此多路复用器创建直通连接器。我们可以启用/禁用此直通

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4612, TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1649268/tmuxhs4612-we-have-created-schematic-using-tmuxhs4612-our-application-is-to-just-do-a-pass-through-connector-using-this-mux-and-we-can-enable-disable-this-passthrough

器件型号: TMUXHS4612
主题中讨论的其他器件: TMUXHS4212

我们已经使用 TMUXHS4612 创建了原理图。我们的应用是使用此多路复用器创建直通连接器。我们可以通过此多路复用器启用或禁用此直通。
我们的问题是  
1) 此多路复用器是否支持此接口 (USB4、DP2.1、HDMI2.1)。
2) 为 USB 类型 c,dp,hdmi 连接器建立的连接是正确的,不会在其操作过程中导致任何问题1.pdf hdmi 1.pdf dp 1.pdf n
我们需要此原理图中的指导才能使其正常工作。
请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subodh:

    是的、TMUXHS4612 确实支持这些接口:但务必要验证器件是否在数据表规格范围内使用

    您对提供的原理图是否有问题?

    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:
    我们还没有遇到任何问题。

    我们正在设计阶段、希望知道我们是否正确使用多路复用器、以及 2 个连接器 (DP 到 DP、HDMI 到 HDMI、USB-C 到 USB-C) 之间的连接在直通应用中是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subodh:

    查看原理图:

    对于 HDMI 应用、建议的 PU 值通常在源端为 2k Ω、在接收端为 47k Ω。

    对于 DP 应用: 交流耦合接口、例如 DisplayPort。 必须在器件的公共侧或非公共侧使用外部交流耦合电容器。 如下图所示:



    USB Type-C、但是我会推荐 TMUXHS4212。  

    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我们 USB type c 连接器上所有引脚的连接。
    Tx 和 RX 将在连接器上交换还是连接 1:1。
    对于其他连接器、也请提供上述连接详细信息建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subodh:

    交流电容器主要放置在 TX 线路上、如下所示:


    通常、这些值为 100nF。

    为 HDMI 和 DP 提供的原理图看起来正确。 您只需验证信号是否在器件规格范围内。

    谢谢您、
    Arya