This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:模块设计的 CLK6 反馈长度

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1649580/xio2001-clk6-feedback-length-on-a-module-design

部件号: XIO2001

您好:

我们正在开发一个卡、它是系统的一部分、其中有一个包含 XIO2001 桥接器的模块(控制器)、它与其他 5 个模块(外围设备)连接在背板上。

XIO2001 时钟输出在控制器上以低偏斜从电桥路由到连接器。

通过背板、点对点时钟以低偏差路由到所有模块、并且在外设模块内部、时钟长度都相同。

提出的问题如下:  

  • 在这种情况下、控制器模块中从 CLK6 到 CLK 引脚的反馈应该是什么?

谢谢!

 

此致、

Diego。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本   例中、我的意思是:在控制器模块中、从 CLK6 到 CLK 引脚的反馈布线长度应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    从数据表的 9.2.1.2 开始、“ CLKOUT6 的反馈时钟应略长于提供给下游器件的最长 CLK。“

    有关更多说明、请参阅此主题:  

     XIO2001:XIO2001 实施指南中“略长“的具体值 

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    所附参考资料没有回答我的问题。

    在我的系统中、未定义背板布线长度、因此无法定义“提供给下游器件的最长 CLK“。

    每个时钟的总长度包括:TotalCLKLength_n = length (my_module)+ length (background_trace_n)+ length (peripheral_n)

    我只能肯定长度:length (my_module) 和 length (peripheral_n)、这是所有外设的固定长度。

    在这种情况下、正确的方法是什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    您的用例是否为 PCI 插槽? 根据数据表、“此长度匹配规则有一个例外、它将 CLKOUT 信号连接到 PCI 插槽。 对于本例、连接到 PCI 插座的 CLKOUT 信号应比其他 CLKOUT 信号短 2.5 英寸“。

    此致、

    Charles