请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: DS110DF410
我计划 在电路板中使用 DS110DF410SQ IC。 请确认是否可以使用此重定时器 IC 以不同速度运行。 以不同速度运行是否需要任何配置。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号: DS110DF410
我计划 在电路板中使用 DS110DF410SQ IC。 请确认是否可以使用此重定时器 IC 以不同速度运行。 以不同速度运行是否需要任何配置。
尊敬的 Vaishnavi:
每个通道独立锁定至 8.5Gbps 至 11.3Gbps 的数据速率和子速率(2/4/8 分频)。 请遵循通道速率配置的编程指南:
https://www.ti.com/lit/ab/snla323/snla323.pdf
此致、
Charles