This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1552:THVD1552DGS.B 引脚 1 (R) 电压电平:内部上拉至 Vcc 或其他连接机制?

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1649915/thvd1552-thvd1552dgs-b-pin1-r-voltage-level-internal-pull-up-to-vcc-or-other-connection-mechanism

器件型号: THVD1552

您好的团队、
 
用途:
至了解 THVD1552DGS.B 中引脚 1 (R) 的内部连接结构
背景/设置:
我们的客户评估了 THVD1552DGS.B 并测量了引脚 1 (R) 的电压。
观察结果:
  • 引脚 1 处的电压 (R) 几乎等于引脚 10 处的电压 (Vcc)。
问题:
  • 引脚 1 (R) 是否在内部上拉至引脚 10 (Vcc)?
  • 或者、这种行为是由不同的内部连接还是电路机制引起的?
此致、
Shota
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hori-San、

    如果您的问题是 R 引脚、它没有上拉电阻器、但它通过 FET 以 VCC 为基准。 R 引脚可以驱动为高电平、低电平或高阻抗、如表 6 所示。  

    此致、

    Ethan