This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:为什么建议使用 TPD4E05U06 来保护 SD 卡?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1649775/tpd4e05u06-why-is-tpd4e05u06-recommended-for-sd-card-protection

器件型号: TPD4E05U06

您好:

我想知道为什么 TI 系统级 ESD 保护指南中建议使用 TPD4E05U06 来提供 SD 卡保护? 它具有 5.5V 的工作电压、但 SD 卡接口上的所有信号都是 3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    只要高于线路的工作电压、VRWM 就应该正常工作。 通常、我们会尝试使 VRWM 更接近电源电压、以使二极管的 VCLAMP 低于  下游 IC 受保护的绝对最大额定值。 只要 VCLAMP 低于绝对最大额定值、我不明白为什么使用具有更高 VRWM 的 ESD 二极管时会出现问题。

    此致、

    Bryan