This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601:DS320PR1601 sigcon 和 eyescan 工具版本

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1650657/ds320pr1601-ds320pr1601-sigcon-and-eyescan-tool-versions

器件型号: DS320PR1601

您好、

我们正在尝试使用眼图扫描/Sigcon 来确定应用中的信号完整性。

转接驱动器通常正常工作、我们可以通过 i2c 工具进行通信。

我们使用 Aardvark 器件成功设置转接驱动器。

Eyescan 工具 V1.0.0.0 似乎无法识别 Aardvark

Sigcon Architectt 3.0 似乎检测到 Aardvark、但只有 gen4 版本的转接驱动器、因此无法确定正确的 i2c 器件。

是否有包括 DS320PR1601 的软件更新版本?  

否则、您能否建议在当前版本中与 Aardvark 进行 i2c 通信?

非常感谢、

 

Sean Kavanagh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    请使用 Sigcon Architect 3.0。 您需要添加 DS320PR1601 器件配置文件。 请从以下安全资源文件夹下载并运行 DS320PR1601 配置文件安装程序: https://www.ti.com/secureresources/PCIE5-REDRIVERS-DESIGN

     

    您可能需要通过产品页面申请安全的资源访问权限:  

    此致、

    Charles