This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700:TPS3700 可检测到的最大负电压是多少、以便 VPU 电压可以连接到 5V 以保持 TTL 逻辑电平?

Guru**** 2996110 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3700, TPS386000, TPS3760, TPS37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1650156/tps3700-what-is-the-max-negative-voltage-that-can-detected-by-tps3700-so-that-vpu-voltage-can-be-connected-to-5v-to-maintain-ttl-logic-levels

器件型号: TPS3700
主题中讨论的其他器件: TPS386000、 TPS37、 TPS3760

该应用手册介绍了如何使用 TPS3700 监控负电源轨上的 UV 和 OV。 但希望确保我可以将任何甚至高达–40V 的负电压连接到-TTL 引脚、并且仍在 VPU 上连接+5V 以保持 VSS 逻辑电平。  

让我感到困惑的是下面的 snap:

  

简而言之、我可以将–40V 连接至-VSS 引脚、并将 VPU 连接至+5V。 如果不是、那么解决方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arathi:  

    –40V 电压确保超出此器件的规格。 我们可以提供的一个解决方案是以下 截图、该截图取自 www.ti.com/.../snvaa62.pdf =1780005271096&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS37。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从提供的链接通过了 TPS386000。 其数据表还提供了有关监控负电源轨的信息、但不提供它可以监控的最大负电源轨的任何信息。 该器件是否可用于监控–40V、因为我正在寻找窗口比较器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arathi:

    是的、TPS386000 也可以工作、但这是一款具有看门狗功能的 4 通道器件、因此如果未使用其他功能、它可能是一个过大的占用空间。  如果您只想监控–40V 的 OV 和 UV、我建议使用 TPS37 TPS37A010122DSKR、这是我的预发布响应中突出显示的 TPS3760 窗口版本

    Jesse