Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TUSB8020B
根据 TUSB8020B 数据表、建议为 USB_R1 引脚使用 9.53k Ω 电阻器。 但是、在 TUSB8020B EVM 原理图中、填充了一个 9.09k Ω 电阻器。
您能阐明在新设计中应使用哪一个值吗?
- 数据表:9.53k Ω
- EVM:9.09k Ω
区别是否有意? 如果是、在 EVM 上使用 9.09k Ω 而不是数据表建议的 9.53k Ω 值的原因是什么?