This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:CTE 测量数据

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1650366/dp83867e-cte-measurement-data

器件型号: DP83867E

请提供 DP83867ERGZR 的 CTE 测量数据。   THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    感谢您提交 E2E、我们正在内部检查是否存在这些数据、我们将尽快做出回复。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    我们的产品团队没有 DP83867E 的 CTE 数据。 他们建议联系用于该器件的模塑化合物供应商、看看他们是否具有此材料规格。

    模塑化合物是: Sumitomo EME-G770HCD 我简单地上网查看,并找到了 这个文档 的几个散热数字。 这对客户来说是否足够?

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我将与客户核实。